LITTELFUSE和IXYS属于享誉全球的知名国际公司。这些品牌的产品也深受TME客户们的信任。这就是为什么这些美国制造商经常出现在我们的产品报价中的原因。由于很难在一处说明所有LITTELFUSE和IXYS的产品,我们在下面提供产品目录中的一小部分摘录。这些是在竞争中脱颖而出的产品系列和家族(不仅是在质量上,而且也是在价格上)。所有展示的产品都可直接从我们的仓库中订购,且没有延迟交货的风险!
LITTELFUSE保险丝
在谈及LITTELFUSE产品时,不可能忽略的是各种安全保护产品。它们构成了TME提供此制造商产品的重要组成部分。由于这些产品数量众多,因此我们在下面仅提及两组选定的产品系列。但是,对于所有对保险丝和保护产品感兴趣的客户们,我们建议您访问我们的产品目录,并了解这些LITTELFUSE元件产品的所有报价。
LITTELFUSE电涌保护器
电涌保护器是保护电子电路的基本元件之一。TME产品目录包含各种类型的适用于THT和SMT组装的LITTELFUSE保护器。除微型尺寸外,产品的特征还为具有充气陶瓷金属外壳,因此保护器释放最少的能量。所以,它们非常适用于符合严格标准的电路,例如测试设备、仪表、ADSL仪器以及最终的医疗应用领域。
保险丝Nano2 LITTELFUSE
LITTELFUSE微型保险丝具有不同的型号。值得注意的产品有Nano2系列。这些是标准SMD格式的封闭元件:1206和2410。它们还符合RoHS标准,和具有无卤素构造(在许多情况下,产品也不含铅)。此外,产品已针对特定的工作条件进行了精确的调整,因此制造商列出了每个系列的专业应用。例如,448系列适用于各种工作电流,设计用于网络和计算机设备、LCD显示器以及家用电器和电子产品。相应地,465系列已适应于在250VAC电压下工作,以用于电源、照明系统和工业设备。
IXYS品牌晶体管
2017年,LITTELFUSE公司收购了另一家电子行业知名制造商-IXYS品牌。该公司专业制造创新半导体组件产品,主要是半导体功率晶体管,这也是TME产品报价中不可或缺的一部分。在我们的产品目录中,除晶体管产品外,还可以找到IXYS品牌的二极管、整流器、驱动器和晶闸管。其中一些产品以分立半导体模块的形式提供。
IGBT IXYS晶体管
IGBT晶体管或具有绝缘栅的双极晶体管正日益成为MOSFET的替代产品。产品价格非常具有吸引力,且具有开关电压低的特点,是大电流或高压应用的最佳解决方案。这些组件产品的基本类型是NPT(非打孔)设计。由于产品具有较大的安全工作区(SOA),因此它们非常适用于电动机控制器中。
IGBT-NPT晶体管的缺点是它们的关断速度较慢(与MOSFET相比),并且集电极上存在“尾电流”(tail current)。穿通技术(IGBT-PT)解决了这个问题,此技术包括在组件层中放置一个缓冲区,从而加速晶体管中电荷的重组。因此,关断可降低能量损耗,且该部件获得负温度系数,即,其上的电压随温度升高而降低。这种类型的元件适用于电源、直流电压转换器等。
TME的产品报价包括两种类型的IGBT晶体管,它们置于用于通孔和表面安装的标准外壳中。
采用XPT技术的IXYS IGBT模块
XPT技术为超轻型穿通,是PT解决方案的一种变体,其特征在于使用了非常薄的缓冲层。以此方式,实现了部件的低热阻,提高了最大的开关频率,并进一步的降低了开关电压,而且也降低了能耗。采用该技术制造的IGBT可直接从TME的仓库中购买模块化的版本类型。
POLAR系列MOSFET晶体管
POLAR系列功率MOSFET晶体管,是在价格和吸引人规格之间的折衷产品。它们具有的最重要的特性为:导通状态下的低漏源电阻(RDS)和栅极上只需少量电荷导通晶体管。因此,POLAR晶体管可在宽频谱的应用中高效工作。同时:为了操作,使用了较小尺寸的无源元件,这将减小设备的尺寸和重量。POLAR系列具有良好的保护作用,可防止在处理诸如电机、电磁体、线圈等电感性负载时产生电流。
LITTELFUSE和IXYS自动化组件
在此应提到的是,TME提供的许多LITTELFUSE产品主要用于工业和自动化领域。此种产品的一个范例就是IXYS的OptoMOS低功率继电器。
OptoMOS系列低功率SSR继电器
OptoMOS是一种固态继电器。此种类型的产品(顾名思义)是基于光电路隔离的方法。它们适用于控制单元和受控设备在非常不同的电压范围内运行的地方,或出于安全原因需要深度绝缘的地方(例如医疗设备、易燃液体流量计、航空)。这是保护控制器免受击穿伤害的最佳方法之一。OptoMOS产品的绝缘电压范围为1.5kV至5kV。它们可适用于表面安装和通孔安装的外壳中(或适用于THT插座)。控制电流通常不超过100mA,而工作电流甚至可以达到11A。最常见的是,允许这些元件在40°C至85°C的温度范围内工作。