单板计算机允许开发复杂的项目。它们不仅适用于学生和业余爱好者们,而且对专业人士而言都是具有非常吸引力的平台。在市场紧缺时期,我们向客户推荐领域中最受欢迎的解决方案之一:Banana Pi计算机。
近年来,在电子领域,简单单板计算机一直是增长最快的产品群之一。产品由于尺寸小、计算性能高和接口的最佳选择而受到欢迎。此外,它们的额外优势是兼容免费操作系统,通常是Linux 系列(包括 Android)或 Unix(实际上是FreeBSD)。因此,它们是许多项目实施的有吸引力的通用工具,这不仅包含业余项目,而且还有工业项目。随着专注于专用软件和附件开发社区的发展,这些小型计算机的应用创意数量也随之在不断的增长。
一段时间以来,市场上一些以前流行的单板计算机型号一直存在着明显的缺货问题。在这种情况下,许多爱好者们开始寻找竞争性解决方案。对于对此类产品感兴趣的客户们,我们推荐Sinovoip公司的 Banana Pi计算机。这些产品的参数非常优秀,最重要的是:产品不仅出现在报价中,而且存储于TME仓库中。
Banana Pi Zero
在BANANA-PI-ZERO案例中,我们处理的是基于ARM7架构的强大四核Allwinner H2处理器构建的微型解决方案。计算机预装了容量为512MB的DDR3 SDRAM内存。PCB上有一个多功能的40针 GPIO 插座(兼容流行的标准),间距为2.54毫米,即适用于安装针式连接器。此外,板上还有MicroSD卡插槽、USB OTG端口 (On-The-Go, 即允许计算机充当主机),以及一个mini HDMI接口。计算机具有集成的WiFi/Bluetooth通信模块(可以连接外部天线)。为了构建 Banana Pi,使用了Android 4.4和Linux系统 (包括在 Raspbian 和 Ubuntu 发行版中)支持的原生组件。
与许多竞争型号不同,Banana Pi Zero在出厂时配备了ON和RESET按钮。
Banana Pi M5
BANANA-PI-M5是一项具有更高级功能的解决方案。在尺寸为92x60mm的板上有一个4核Amlogic S905X3处理器 Quad-Core,运行频率为2GHz,并有显卡 (GPU) Mali-G31。RAM的大小(在本例中以LPDDR4技术实现)为4GB。计算机配备了容量为16 GB的集成非易失性存储器 (eMMC)。
Sinovoip计算机拥有4个3.0标准的USB B接口,还有RJ45 (Ethernet)、HDMI接口、 microSD卡槽和40针的GPIO (支持二进制信号、UART、I2C、PWM输出等)输出。允许轻松开发多媒体项目的有趣附加项是集成的IR接收器。
Banana Pi M5可以在Android 9操作系统中工作,也可以兼容于Linux(在 Raspbian、Ubuntu 和 Debian 发行版中)。
参数 | BANANA-PI-ZERO | BANANA-PI-M5 |
---|---|---|
RAM内存容量 | 512MB | 4GB |
内存类型 | DDR3 | eMMC, LPDDR4 |
Flash闪存容量 | 不适用 | 16GB |
处理器 | ARM H2+ Quad-Core, ARM H3 Quad-Core | Amlogic S905X3 Quad-Core |
架构种类 | Cortex A7 | Cortex A55 |
显卡 | ARM Mali-400MP2 | ARM Mali-G31 |
尺寸 | 60x30mm | 92x60mm |
多媒体接口 | mini HDMI | HDMI, Jack 3.5mm |
USB接口 | USB B micro x2 | USB B 3.0 x4, USB C |
Ethernet网口 | 否 | 是, RJ45 |