TME产品目录中包含了公司的APRO多种格式和容量的工业存储卡。今天,我们在此介绍这一多样化的产品报价,向我们的客户展示这些解决方案的技术细节和各种格式。
工业存储卡有何特别之处?
存储卡,尤其是SD格式的存储卡,已成为最流行的数据载体之一。它们之所以备受欢迎,是因为其尺寸小、容量大以及与笔记本电脑、智能手机、摄像机和相机等设备广泛的兼容。
对于消费者而言,储存卡最重要的特性是其内存大小,但对于工业解决方案来说,这个参数通常是次要问题(或可妥协的主题)。首先,自动化系统、注册系统等通常不会产生大量数据。在大多数情况下,它们以简单格式(如CSV)保存数值。当谈到保存图像时,它们的质量仅限于能够获得最佳、可读图像的分辨率,除此之外别无其他。然而,在工业应用中,组件需要具有高耐用性和对不利工作条件的抵抗力,这不仅是环境方面,而且也是电气参数方面。此外,存储介质可以作为自动化系统中控制器的微型计算机的基本存储器,因此整个机器和生产线的故障率直接取决于单张SD卡的可靠性。
这就是为什么APRO提供的大多数存储卡都是采用SLC (single-level cell)或MLC (multi-level cell)技术制造。这些缩写定义了存储单元的构造方式。单个单元中存储的位数越多(triple-level, quadruple-level),存储信息的密度就越大,从而使得尺寸减小,容量增加。但不幸的是,与此同时,系统的故障率也在增加。我们采用经验证可靠的简单技术,我们在容量有限的情况下实现了系统的更高耐用性和可靠性,这就是为什么所提供的产品包括容量为512MB的产品,这对于普通消费者而言可能似乎不合时宜。或者,为了获得高密度的存储单元,可以使用昂贵的3D NAND技术(此处为3D aSLC),该技术涉及SLC结构的分层排列。如此最大容量的APRO存储卡(16GB、32GB和64GB)就生产出来了。
存储卡格式
APRO存储卡具有三种尺寸:CompactFlash、SD和microSD。第一种格式是专业人士们所熟知的技术,自20世纪90年代以来一直在使用,与很少使用的ATA接口相关。它仍然存在于某些设备(如工业设备)中,因为作为并行总线,它具有很强的抗干扰性。对于SD和microSD格式,产品使用SDHC (Secure Digital High Capacity)和SDXC (eXtended Capacity)技术。这些解决方案与前几代产品具有相同的尺寸,但经典的SD格式使其无法支持超过2GB的存储系统。SDHC是该标准的更新版本,其创新领域包括支持FAT32文件系统和高达32GB的容量。对于SDXC,最大容量为2TB。两种标准都允许以比原始规格快得多的速度传输数据(APRO元件的读取速度约为100MB/s)。
APRO报价
下表提供了有关APRO产品中各个产品的容量和格式信息。一般来说,这些是采用3D aSLC、aSLC、MLC和SLC技术制造的CompactFlash、microSD和SD存储卡。其提供的可用容量范围为512MB至 64GB。此外,请注意,产品的工作温度范围为-40°C 至 85°C。
特性 | |
---|---|
数据载体类型: | 存储卡 |
版本: | 工业版 |
存储卡容量: | 从512MB到64GB |
工作温度: | -40...85°C |
*取决于型号
产品概述
符号 | 存储卡类型 | 容量 |
---|---|---|
WPMSD004G-PFISMAS | aSLC, microSDHC | 4GB |
WPMSD008G-PFISMAS | aSLC, microSDHC | 8GB |
WPMSD016G-PFISMAS | aSLC, microSDHC | 16GB |
SPMSD016G-PTCT5AS | 3D aSLC, microSDHC | 16GB |
SPMSD032G-PTCT5AS | 3D aSLC, microSDHC | 32GB |
SPMSD064G-PTCT5AS | 3D aSLC, microSDXC | 64GB |
WPMSD001G-PFITI | microSDHC, SLC | 1GB |
WPMSD002G-PFITI | microSDHC, SLC | 2GB |
WPMSD008G-PFISM | microSDHC, MLC | 8GB |
WPMSD016G-PFISM | microSDHC, MLC | 16GB |
SPSDH016G-PTCT5AS | 3D aSLC, SDHC | 16GB |
SPSDH032G-PTCT5AS | 3D aSLC, SDHC | 32GB |
SPSDX064G-PTCT5AS | 3D aSLC, SDXC | 64GB |
WPSDC001G-EAITI | SDHC, SLC | 1GB |
WPSDC002G-EAITI | SDHC, SLC | 2GB |
SPSDH008G-PFCSM | MLC, SDHC | 8GB |
SPCFC512M-HFCTC-AA | CompactFlash, SLC | 512MB |
WPCFC512M-HFITI-AA | CompactFlash, SLC | 512MB |
SPCFC001G-HFCTC-AA | CompactFlash, SLC | 1GB |
WPCFC001G-HFITI-AA | CompactFlash, SLC | 1GB |