联系我们:0755 8666 0094
全球电子元器件目录分销商
Tme logo
Tme logo
search

添加到购物车副本

此产品已在您的购物车中,您需要增加其数量还是添加至另一个购物车?

列昂尼德·库普里亚诺维奇(Leonid Kupriyanovich)– 没有人需要座机电话

列昂尼德·库普里亚诺维奇(Leonid Kupriyanovich)出生于1929年7月14日。不幸的是,对于他的生平我们知之甚少,只知道他毕业于莫斯科国立技术大学。这位才华横溢的工程师和发明家的活动时期恰逢苏联和美国之间日益紧张的国际局势,并且由于他工作于秘密的研究所,因此有关他的信息也被保密,而且仍然处于保密中或被永远丢失。幸运的是,这并非是全部,还有他被授予的专利及专业杂志期刊。

正因如此,我们可以了解到库普里亚诺维奇所开发的设备是多么具有开创性。早在1955年,他就开发出了第一台短波广播电台模型。然而原型机的重量接近2公斤,发明者作为登山爱好者,认为这个重量太重了。该装置的小型化花费了数年时间,但最终库普里亚诺维奇建造了重量仅为0.3公斤、覆盖范围近3公里的模型。然而,这仅仅只是个开始,成功激励着他继续开创性的工作。

适合所有人的移动电话 – LC1

如此诞生了第一台无线电话,今天我们称之为移动电话。第一台移动电话的重量超过3公斤,其功能范围为距中继站30公里内。此外,该设备还有内置电池,足以满足一个工作日的需要(许多现代移动电话用户可能会发现,即使在今天,这也是标准)。正如您可能猜测得到的那样,这种尺寸的设备并不能满足库普里亚诺维奇的野心,他更加努力,不断缩小移动电话原型并提高其功能以获得更大的成功。最终的移动电话型号重量仅为60克(比今天的巧克力棒略重),覆盖里程为80公里。它适合于手掌的大小,甚至还配有微型拨号盘。

为什么库普里亚诺维奇不出名?

苏联工程师的发明具有巨大的成功潜力。中继站的建设和无线电的普及,曾可能改变通信历史的进程,当然也曾改变苏联的历史进程。也许这就是该设备商业化失败并放弃的原因,无线电话最终仅被极少数国家机构所使用。在此,库普里亚诺维奇的故事可能会让人想起雅采克·卡平斯基(Jacek Karpiński)的传记,他的计算机当时也领先于时代,但没有获得当局的批准。不论放弃该项目的原因是什么,库普里亚诺维奇改变了他的兴趣领域,转向医学,并致力于开发帮助治疗睡眠障碍的设备。

覆盖范围问题?

有时有人会说“二十世纪中叶的人会对当今的世界变化感到惊讶”。但这也许是普通人的反应,肯定不是工程师。库普里亚诺维奇的无线电话完美地说明了我们不再生活在伟大的技术革命时代,而只是生活在传播和微型化的时代。GSM模块目前是一种标准电子元件,几乎是业余爱好者可以用来构建自己项目的玩具。许多其他无线通信产品也是如此。用于每秒传输数百万比特的微型天线 价格已是“微不足道”。放大器、编码器等电子系统的尺寸达到了毫米级。尽管这些组件的大规模生产促进了电子产品的普及,但与列昂尼德·库普里亚诺维奇(Leonid Kupriyanovich)的设计相比,它们的功能似乎并不那么令人震惊...。

值得注意的是,尽管这位苏联科学家的发明并没有流行起来,并且也没有成为国际标准设计解决方案,但它却提供了一些完全不寻常的功能。首先,它的覆盖范围大。当然,我们中的许多人都希望移动网络运营商至少在这方面当受到库普里亚诺维奇工作的启发。

信用额度

信用额度提醒

尊敬的客户: 当前订单的金额超过了你的账户限额。请发送邮件到:tme@tme.cn 或者致电:0755 8666 0094 联系我们