古斯塔夫·皮埃尔·特鲁夫(Gustave Pierre Trouvé)于1839年1月2日出生于La Haye-Descartes。他是商人的儿子,但这样的职业并不适合他,他对机械及其工作非常感兴趣。他接受过锁匠培训,后来就读于昂热工艺美术学院。然而,他未能完成学业并移居至巴黎,并开始从事钟表匠工作。
微型电池的突破
正是在法国首都,特鲁夫得以展翅高飞,投入至激情的创新工作中。在不到40年的时间里,他创造或改进了数十种设备,这些设备由他的首批发明之一碳锌袖珍电池供电。在他所取得的众多成就中,值得注意的是那些为军队和医疗需要而创造的成就。其中之一就是便携式电报,它允许在最远1公里的距离内进行双向信息传输。另一个设备就是金属探测器,它可以定位甚至清除受伤士兵身体中的子弹或弹片。此外,特鲁夫还使用微型真空灯泡制作了自己的步枪模型和多镜(内窥镜原型)。
和当时的许多科学家一样,特鲁夫对电进行了多种实验,并使用电力为各种车辆提供动力。他在英国三轮车的基础上,创造了第一辆电动自行车。当此设计并不受欢迎时,他重建了发动机并使其能适应水生环境的要求。这就是第一台舷外发动机的诞生方式,特鲁夫将其安装在塞纳河上航行的一艘船中。但这还没有结束,这位法国探险家还决定要飞上天空。为此,他制造了一种带有可移动机翼的飞行器,在测试时能够飞行80米。
古斯塔夫·特鲁夫(Gustave Trouvé)- 便携式光源
在1880年代,发明家还致力于便携式光源的开发。他应鲁昂一位医生的要求,制作了头灯,这极大地方便了医疗手术。随着时间的推移,类似的设备开始被矿工或救援人员以及猎人们所使用。此外,特鲁夫还创造了带有彩色灯泡的小灯,这在戏剧艺术家们中广受欢迎。
在更有趣的发明中,我们还可以看到电动按摩仪、电动仪器、玩具(例如发光绳索、弹簧枪)、电表、电动图像投影仪模型和电动工业通风系统。此外,特鲁夫还改进了许多其他发明,例如贝尔的电话和西门子电机。
古斯塔夫·特鲁夫(Gustave Trouvé)– 死因和成就
古斯塔夫·特鲁夫(Gustave Trouvé)和他的发明并没有像之前讲述的其他人那样取得惊人的成功,如汤姆森和已经提到的西门子。在很大程度上,这可能是他的态度造成的,这种态度不是基于盈利和收获利益的愿望,而是基于创造和发现的需求。正是如此强烈,以至于最终导致了他的死亡。在处理一个新项目时,特鲁夫割伤了他的手指。由于忽视伤口,感染发展成了败血症,迫使他截肢。尽管进行了住院治疗,特鲁夫还是去世了,享年63岁。具有讽刺意味的是,他的新项目涉及使用紫外线进行皮肤治疗的设备。
他极富创造力,他的发明清单包括几十种不同的项目。在这方面,他与加勒特·摩根和提图斯·利维兹·布拉蒂等人相似。有趣的是,他对自己的发明的态度以及他是一位坚定的单身者,同时,由于他的文件存档所在建筑物发生了火灾,使得他几乎完全被遗忘了。直到21世纪的第二个十年,纪念这位艺术家的牌匾才出现在他的出生地和他以前工作室的墙上。
古斯塔夫·特鲁夫(Gustave Trouvé)– 遗产
特鲁夫的一些发明,或者更确切地说是设备,一直沿用至今。必须承认,纵观其完整的发明清单,人们会觉得19世纪末在某些方面与21世纪初非常的相似。在这位法国工程师的创造中,可以注意到几乎生活的每个领域都渴望普遍的电气化。移动设备、电动自行车和电磁武器(类似于高斯枪)都是我们今天重新发现的技术,而特鲁夫已开发了它们的早期版本。重要的是要记住,在他所生活的时代很难获得其发明的零件,而且也非常的昂贵。这是“当时”和“现在”的重要区别。
现在,决心开发新设备原型的发明家们可以随意使用整个仓储系统中的价格优惠的标准化模块。这不仅是机械元件、电机 和机器人领域的其他元件。电子系统,如微控制器模块和单板计算机 都是说明清晰且易于使用的产品。设备之间的通信已经标准化,我们可以使用专用通信板连接任何选定的设备。而且我认为没有人需要提醒今天微型化的能源和节能照明是多么容易获得。你会觉得所有这些产品都在等待以创新的方式被组合起来,从而创造出一种新的产品。在理想情况下,它应该能解决我们每天所面临的问题或改进工业流程或帮助医疗?在所有这些领域我们都能找到古斯塔夫·特鲁夫(Gustave Trouvé)的发明。
面对这样的机遇,我们只希望(与普遍看法相反),不要让所有东西都被发明了出来。而是让年轻爱好者们卷起袖子开始实施他们想法的时候了。行动起来!