约翰·施威格于1779年4月8日出生于巴伐利亚州的埃尔兰根。他是一位神学教授的儿子,也是一位受人尊敬的博物学家和医生的兄弟。但他为自己选择了一条略有不同的道路,学习哲学。过了一段时间之后,在朋友的说服下,他开始学习自然科学,在此领域他表现出了更大的天赋。他的兴趣集中于物理学。他多年努力于探索电力的奥秘,当时这占据了他研究的全部精力。亚历山德罗·沃尔特、安德烈·安培和查尔斯-奥古斯特·库仑这些只是那个时期杰出科学家中的一小部分,至今我们仍记得他们的成就。约翰·施威格也属于这个优秀的群体。1808 年,他制造了一台验电器,可以测量电场的强度。更重大的成就是在12年后,他发明了检流计,这是汉斯·克里斯蒂安·奥斯特(Hans Christian Ørsted)想法的进一步拓展。在检流计的帮助下,甚至可以检测和测量非常小的电流值。今天,我们可以使用多功能设备轻松地进行类似的测量,但在19世纪,这是一项重大的发明。这是包括迈克尔·法拉第在电磁学领域做出划时代发现时所使用的检流计。
约翰·施威格,尤其是与上述科学家们相比,似乎是较为平凡的人物。我们只能推测,如果没有约翰·施威格对电学研究发展所做出的贡献,其他发明家和发现者们的研究结果会如何,他们是否会取得成功。施威格的教学工作也同样值得关注,他曾在埃尔兰根和纽伦堡的大学讲学。此外,他还曾在拜罗伊特的中学任教。有趣的是,约翰·施威格还加入了在此城市建立的伟大共济会之一。从1811年起,他成为了物理学和化学期刊的出版商,他的养子弗朗茨·威廉·施威格·赛德尔 (Franz Wilhelm Schweigger Seidel) 继续他的出版事业。
在我们故事系列中,经常有机会欣赏到今天我们仍在使用其发明的思想家们,而约翰·施威格则有所不同。他使测量电现象的物理特性成为可能。得益于他的贡献(也包括其他贡献),此种神秘的现象开始呈现出完全真实和实际的维度。试图通过科学的棱镜,理解谚语“玻璃和眼睛”的尝试伴随着这位德国哲学家的一生,其中最好的例子是他的著作《从自然科学的角度介绍神话》”。从今天的角度来看,必须承认施威格的开明态度非常富有成效。当然,万用表和示波器主要用于工程应用,但物理值的精确测量也是在“平凡人”手中完成的。所有现代电信,包括串行数据传输,都基于模数转换器,而实际上是电压表。通过监控电流等参数,数码摄影和电视都可以工作,更不用说很多工业流程了。尽管看起来这些都是与约翰·施威格所发明的仪器相去甚远,但模拟仪表仍然使用与他的设计非常相似的解决方案。因此,让我们不要羞于向一位电子学先驱学习:好奇心是…发明的第一步。