TME的产品报价增加了包括来自Nexperia 公司产品组合的新型、有吸引力的逻辑电路。Nexperia是一家专业于电子产品领域的制造商,目前它是行业最大的供应商之一。

从实践的角度来看,数字电子学基于输入和输出呈现两种(二进制)稳定状态之一的系统,对应于逻辑“1”或“0”。大多数情况下,它们代表在给定设计中获得的最简单的电压,因此高状态或多或少达到电源电压值(通常为 3.3V或5V DC),而低状态则对应于“接地”,即电位差接近0V。此类系统通常充当逻辑门,并连接到执行各种布尔代数函数的电路中。多年前,它是电子学最重要的分支之一,并允许建造了第一台计算机,随着技术的发展,它成为了当前数字世界的基础。尽管微控制器的发展彻底改变了数字技术(允许以编程方式处理逻辑操作),但门、转换器、解码器和多路复用器仍然被证明是许多设备中不可被替代的元件。
TME目录中所包含的Nexperia产品包括各种类型的芯片组合。考虑到当前的市场趋势以及对构建紧凑、节能设备的重视,它们采用各种SMD表面贴装封装,从方便的SO到微型和超小型X2SON。这些组件有传统的 TTL 版本(Transistor-Transistor Logic),也有具有额外的电源电压容差和引脚保护的先进CMOS系统 (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)。下面列出了TME所推出的主要Nexperia产品组别。
逻辑转换器
逻辑转换器,即调整采用不同技术制造的数字电路之间的电压电平(逻辑层次)的元件,从而允许它们之间进行通信。
缓冲器、逆变器和收发器
支持微处理器系统通信的系统。它们允许补偿控制器输出的低功率,调整和放大信号并减少干扰。
解码器和多路复用器
最常用于需要扩展主系统的控制能力的情况,例如通过增加输入或输出的数量。
逻辑门
这些元件的小外壳中容纳了一个或多个逻辑门,这些逻辑门在执行其功能时比微控制器中使用的软件解决方案更快、更高效。这些产品特别适用于简单但时间紧迫的任务。