联系我们:0755 8666 0094
全球电子元器件目录分销商
Tme logo
Tme logo
search

添加到购物车副本

此产品已在您的购物车中,您需要增加其数量还是添加至另一个购物车?

2022-01-19

回到列表

一砖一瓦地构造

我们在了解一个新的领域时。我们可能瞬间就知道,正是这个领域,我们将为此投入大量的时间和金钱。这可能包括所有领域,如:运动、艺术和科学研究。

电子学.

一开始,我们需要获取知识和技能。第一次尝试则很少能取得惊人的成就。但我们坚持不懈,不轻言放弃。有时我们会留下想法,但不会有激情。

他的名字叫拉法尔·维希涅夫斯基(Rafał Wiśniewski)。他来自布罗德尼察附近,今年马上40岁。

小学六年级时,他开始尝试使用 TTL系列的系统构建机器人。他为此忙碌了两年,但失败了。他放弃了项目,但没有放弃对电子学的热爱。

2014年5月,他第一次想要自己搭建一台计算器。他原计划所有的工作将花费12 个月,但却历时5年半的时间。

约6000个小时的工作

这将是一台简单的四动作装置

这就是拉法尔第一个不眠夜思考的想法。当然这也不是唯一的不眠夜。他也记得在睡梦中寻找解决方案的夜晚。

对他而言,复古风格的数字电子产品,意味着一砖一瓦地搭建。

一步一个脚印:首先查看是如何运作的,然后消除错误;添加更多的功能;验证在波兰国内外论坛和行业网站上所获得的数据。

就这样,日子一天天的过去了。计算器随着新功能的增加而丰富起来,到目前为止还只是落实在笔记上。接下来的 9 个月是PCB板设计。首先是六个双面板,但他最终放弃了,然后选择了一个八层板。

接下来的几个月,他都在寻找 PCB板供应商,并等待所需的产品。安装组件,终于可以插上实验室电源。而第一次综合测试则特别让他激动。

一砖一瓦地建造。

约 6000 个小时。

100%原创

长达五年半的工作.

这足以让创作者坚定地说道:是的,我对自己的工作和原创设计感到非常自豪。

最终,拉法尔·维希涅夫斯基所设计的计算器基于尺寸为 72 x 50 厘米的八层电路板,令人印象非常深刻。整套系统基于 TTL系列的 477 个基本数字电路:逻辑门、缓冲器、多路复用器、解码器、触发器、计数器、移位寄存器、分频器、比较器、加法器等。此外,他还使用了370个电阻、7个绝缘梯、165个电容器、1678个开关二极管、270个晶体管和其他几十个电子元件。

设备处理器解释 59 条指令,每条指令可包含一到十几个执行函数,这些执行函数可被40个条件函数中的一个阻断。RAM存储容量为396位,并基于74LS194的 99 个四位移位寄存器。ROM 存储器为 3840 位,它是一个16 x 240的二极管存储器。计算器拥有400个 LED,以用于标准和诊断模式下的各种用途。此外,它还具有105个LED显示屏,其中65个为工作显示,其余则用于诊断模式。背光键盘按钮 (33)可实时响应多个相关项。

机器语言和其中包含的指令(创建控制设备操作的算法)由拉法尔·维希涅夫斯基所编写。计算算法,即加法、移位和比较值之间的关系为内行人所知。但是,必须对它们进行适当的转换和修改以适应设备。

此外,他还独立开发了所创建设备中的所有模块和电路的控制逻辑。

他一砖一瓦地建造了整台设备。

这耗时近6年,还是只花费了6年?

创纪录的数字

477 个 – 所使用的集成电路数量决定了它的创纪录性。

今年4月15日,纪录办公室法官莫妮卡·斯金德(Monika Skinder)正式确认:拉法尔·维希涅夫斯基创造了波兰在自制且功能正常设备中集成电路数量最多的纪录。计算器的验证时刻令人兴奋,但这并没有持续多久,所有元件都一次成功连接运行。

现在,拉法尔·维希涅夫斯基希望能够与尽可能多的人谈论他的工作。用他创建电子项目的热情去感染他人。他想以他为例去说明,任何热爱自己领域并且稍有才能的人,正如他谦虚地说道,只要努力培养技能,就能够取得很多成就。

只要找到最适合自己的路就够了…

信用额度

信用额度提醒

尊敬的客户: 当前订单的金额超过了你的账户限额。请发送邮件到:[email protected] 或者致电:0755 8666 0094 联系我们