联系我们:0755 8666 0094
全球电子元器件目录分销商
Tme logo
Tme logo
search

添加到购物车副本

此产品已在您的购物车中,您需要增加其数量还是添加至另一个购物车?

2022-06-23

回到列表

文顿·瑟夫(Vinton Cerf)出生于1943年6月23日。他毕业于范奈斯高中(Van Nuys High School),但如果不是乔恩·波斯特尔(Jon Postel)和史蒂夫·克罗克(Steve Crocker)当时也毕业于此,这都无关紧要。他们三人对互联网的发展都产生了巨大的影响,可以说,如果没有他们,今天的世界将会非常的不同。波斯特尔(Postel)取得了众多成就,其中包括域名结构的开发,他提出了用点分隔它们组成部分的想法。他还创建了MTP和SMTP协议的首个版本。而史蒂夫·克罗克(Steve Crocker)是第一个RFC文档的作者,也是其系列的创始人,该系列现已成为网络架构师的标准。

但让我们回到文顿·瑟夫(Vinton Cerf)的经历。他在求学期间,就开始为Rocketdyne工作,在那他帮助准备F-1发动机设计的统计分析。此种推进器是有史以来最强大的单室火箭发动机。它被应用于阿波罗任务,并以其可靠性而闻名。在后来的几年里,瑟夫(Cerf)丰富了学识和技能,并在IBM工作获得了更多的经验,在斯坦福大学学习了数学,后来又来到加州大学洛杉矶分校学习。正是在那,他有机会参与合作伦纳德·克莱因洛克(Leonard Kleinrock)的 ARPANet 项目,并在1974年(与其他科学家们合作)开发了第一个TCP协议。在接下来的几年里,他开发了此种通信协议结构模型,并扩展了计算机网络的范围和能力,而随着时间的推移则演变成众所周知的互联网。1980年代,瑟夫(Cerf)与MCI Communications Corp.公司合作,帮助创建了第一个连接到互联网的商业电子邮件系统。重要的是,瑟夫(Cerf)被称为互联网之父之一,他继续为全球网络做出了更多贡献。其中包括,致力于全球宽带互联网接入,并高度关注安全性、开放性和网络中立性等问题。在他参与的众多项目中,值得一提的是,例如关于创建抗延迟行星际网络的项目。2016 年,在国际空间站上创建了这样一个网络,可以为包括火星在内的研究任务做出重大贡献。

瑟夫以其对未来的准确预测而出名,他正确地指出了电视和人工智能的发展方向等。多年以来,他一直在指出以数字形式大量存储数据丢失的危险。数据在未来的丢失,可能会导致后代对现在历史知识产生空白。一个有趣的事实是,瑟夫也是电视剧《地球:最后的开始》的顾问。

由于他的工作和成就,他获得了许多大学和国际组织所颁发的荣誉。例如,他获得了国家技术奖章(National Medal of Technology)、尤里鲁宾斯基纪念奖(Yuri Rubinsky Memorial Award)和图灵奖。

通常,在我们关于发明家的系列文章中,我们展示从特定禧年开发的技术发展而来的现代解决方案...。关于创建了互联网基础的发明家,我们还能将什么呢?当然,成功有很多父亲,在全球网络中,很难说一个创造者。尽管如此,就其理论假设、方法论和结构而言,TCP/IP堆栈一直使用至今。而且没有迹象表明它会在未来...几年内?或者也许几十年内?发生变化。

当然,大多数互联网用户主要将此网络的基础设施与电缆、典型的Arduino或单板计算机通信时都会熟悉它,专用模块有助于将业余电子设备“连接”至互联网甚至蜂窝网络,但通信本身则由TCP/IP协议(即软件)启用。另外,瑟夫所开发的技术已应用于众多工业设备,因为它是系统组件之间交换信息的可靠方式。此外,还可应用于实验室工具,以用于远程操作测量设备。因为它的高精度特点,所有有时会使用专用的接口转换器,它允许借助TCP/IP模型解决方案扩展更简单协议(如 RS-232)的范围。

伟大发明家的时代似乎在很久以前就结束了,也许是在20世纪上半叶。但文顿·瑟夫(Vinton Cerf)表明这并非真的。毕竟,突破性的发明不一定必须是闪闪发光、效率低下的原型产品。一个并非每个人都听说过的精确可扩展的理论模型,也可以是突破性的,并且它改变了我们所有人的世界。

信用额度

信用额度提醒

尊敬的客户: 当前订单的金额超过了你的账户限额。请发送邮件到:[email protected] 或者致电:0755 8666 0094 联系我们