TME和Trend Networks公司建立了直接合作关系,这是一家领先的用于数据传输、LAN 和 CCTV 网络电缆测试的可靠设备制造商。
公司成立于1965年,最初名称为Trend Communications ,是一家电信测试设备制造商。公司在近四十年中,为市场引入了众多创新产品,从电报测试仪到电传、数据传输分析仪,再到ISDN测试仪。2004 年,Trend Communications 被 IDEAL Industries 收购,随后成为 IDEAL Networks的一部分,IDEAL Networks又于 2021 年更名为Trend Networks。公司十分重视其产品的可靠性。采用该品牌解决方案的客户们可以确信,网络测试设备将在所有条件下为其提供快速准确的结果,即使是在最恶劣的条件下。
总部位于英国的Trend Networks拥有由经验丰富的工程师和专家们所组成的国际团队,从而得以不断将创新和有竞争力的测试设备推向市场。在不久的将来,Trend Networks计划推出其他新解决方案,使其平台(基于 TREND AnyWARE 云)能够同时支持多台测试仪。因此,这将扩大初始设备配置、协作和数据报告的可能性。
TME产品报价包括数据传输和 LAN 布线测试仪、光纤安装、信息通信技术和 CCTV 网络分析仪,以及与 PoE 技术兼容的设备。